结果:找到"贴片晶振 晶振 晶振电路图",相关内容1000条
- 晶振电路中为什么并上电阻?
- 你知道晶振和电阻的关系吗?电路中为什么常常要再晶振的旁边多加一个电阻呢?能起到什么作用?扬兴晶振原厂整理了一些相关资料,跟大家一探究竟!电路中在晶振旁边并上一个电阻的作用,主要有以下4点:1、配合IC内部电路组成负反馈、移相,使放大器工作在线性区。晶振输入输出连接的电阻作用是产生负反馈,保证放大器工作在高增益的线性区,同时起到限流的作用,防止反向器输出对晶振过驱动,损坏晶振。电阻是为了使本来为逻辑反相器的器件工作在线性区,以获得增益,在饱和区是没有增益的,而没有增益是无法振荡的。如果用芯片中的反相器来作振荡,必须外接这个电阻。2、限流防止谐振器被过驱晶振过分驱动的后果是将逐渐损耗减少晶振的接...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 晶振 晶振电路 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-01-10 14:44:00
- 最简单的测试晶振是否起振的方法
- 导致贴片晶振或者圆柱晶振不起振的原因有不少,例如接触到液体,表面有杂质,电容匹配不适,老化,材料劣质等原因。如果晶振不起振的话,产品相当于毫无用处,所以要区分产品用不了是石英晶振的因素,还是其他电子元器件的问题,就要先确定是否石英晶体谐振器起振,扬兴晶振给大家分享几个最简单的方法,看完你就懂!1、判断方法很多,用示波器看波形是最直接的,用数字万用表的电压档测电压也行,因晶振波形的占空比为50%,所以测得的平均电压为1/2Vcc左右,对于51单片机,在使用外置程序存储器的时候还可以测PSEN引脚或P0口引脚的电压或波形,只有晶振电路正常工作,那些引脚才会有信号输出,但现在很少采用片外扩展存储器...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 晶振 晶振起振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-01-03 10:29:00
- 一文看懂!有源晶振的输出电路
- 有源晶振是一种比较高端的石英晶振,本身自带电压不需要外部接电源,具有高稳定性,低功耗,低相位抖动,低电压等高级特性。输出电路放大、整形,得到图4所要求的某种标准输出,驱动负载或后级门电路。这里,还经常路作用是对有源晶振获得的正弦信号进行缓冲、放用到逻辑电平转换电路和分频、倍频电路。输出正弦波的电平VPp、VRMs或dBm表IBm的算式如下必要时,还须注上谐波抑制比。方波或矩形波输出电平应注明TT、CMoS、HCMOS还是ECL,要不要直流。并且,表示出占空比、上升时同、下降时间、上冲等脉冲波形其它参数。标准输出负载为50g2、1kg2、10k2/10PF或用驱动几个门电路表示,如驱动2个门,...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 有源晶振 晶振 晶振电路 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-07-19 16:35:00
- 硬件工程师必看!贴片晶振电路图7个设计要求
- 硬件工程师是不是遇到过这些晶振电路设计问题?布线、电容匹配、防干扰等等。扬兴晶振厂家给大家提供几点贴片晶振原理图基础设计要求,满足以下几大要求,基本上就可以设计出合适的SMD晶振原理图!1、在PCB设计是,石英晶体的外壳必须接地,可以防止晶振的向往辐射,也可以屏蔽外来的干扰。晶振下面要铺地,可以防止干扰其他层。因为有些人在布多层板的时候,顶层和底层不铺地,但是建议晶振所在那一块铺上地。2、贴片晶振电源去耦非常重要,建议加磁珠,去耦电容选三个,容值递减。时钟输出管脚加匹配,具体匹配阻值,可根据测试结果而定。3、晶振底下不要布线,周围5mm的范围内不要布线和其他元器件(有的书是建议300mil范...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 贴片晶振 晶振 晶振电路图 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-07-11 11:21:00
- 科普!晶振脚位图能看出什么信息?
- 当我们使用贴片晶振的时候通常会遇到如下情况,四脚贴片晶振不知道如何区分脚位。对于新手来说,晶振脚位技巧还是最直接的,扬兴整理如下: 1、二脚位的贴片晶振是无源晶振; 2、四脚位的贴片晶振可能是无源晶振,也可能是有源晶振; 3、四脚位以上的贴片晶振一定是有源晶振; 4、有源晶振本身印字有左下有个点叫认脚点; 5、常见的贴片晶振体积有7050、5032、3225、2520、2016、2012等。经常有客户会这样问,有源晶振有方向吗?如何去区分其脚位呢?这应该也是大家想知道这些问题的答案吧。晶振型号众多,而且每一种型号的引脚定义都有所不同,接法也不同,下面介绍一下有源晶振引脚识别方法,以...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 晶振,晶振脚位,晶振脚位图 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-05-23 17:25:00
- 尺寸重要吗?晶振小型化的电路设计要点
- 你知道吗?小型化已经是电子行业的一个持续趋势。那么,石英晶体尺寸减小会在电路设计过程中引起不同的问题。为了帮助解决这些问题,本文重点介绍对缩小石英晶体尺寸时对电路设计有什么要注意的。一、频率晶体的尺寸越小,谐振频率就越高。对于石英来说,石英毛坯的厚度与谐振频率成反比关系。这意味着当晶片变薄时,频率会增加。相反,这意味着需要更厚的空白来获得更低的频率。因此物理上石英晶体(指无源谐振器)在2.0x1.6mm封装中提供不能低于16MHz的频率或在1.6x1.2mm封装中不能提供低于24MHz的频率。在电路设计中,从较大尺寸的石英晶体更换到较小尺寸的石英晶体时需要考虑到这一点。二、等效串联电阻较小晶...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 晶振 晶振尺寸 晶振电路设计 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-05-18 14:28:00
- 掌握贴片晶振的六点选用原则,选型不迷路!
- 电子工程师在晶振选型时是不是也会陷入迷茫,不知道选用的晶振能否适用于产品的适用。我们都知道,晶振的作用就是构成振荡电路,产生电器工作需要且频率稳定的振荡信号,用于控制电器正常工作。但在实际中一定要根据振荡电路的类型选配合适的晶振,否则将因晶振使用不当或选用错误造成电器工作异常或不能工作。选用贴片晶振应遵循以下6点原则。1、表面观看。看贴片晶振外壳标记文字是否清晰规范、是否存在裂痕、引脚上是否已经焊过锡,如果从外表上发现了晶振出现瑕疵,就不应该使用。2、选择型号。选用的贴片晶振看清外壳的型号标记,型号表明了晶振的多项参数性能,如果晶振型号选择不当,将导致产品应用不匹配,不能正常工作。3、选择谐...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 贴片晶振 晶振 晶振选型 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-02-11 14:52:00
- 有源晶振和无源晶振能够互换吗?
- 晶振有多种,最常见的分为有源跟无源。虽然有源晶振跟无源晶振有差别,但是,都是晶振,能不能再同一个电路中互换呢?答案是可以的。有源晶振 首先要了解,有源晶振跟无源晶振的差别,有源晶振由石英晶体加震荡片组成的,也称为晶体振荡器。有源晶振不需要DSP的内部振荡器,信号质量好,比较稳定,连接方式也简单。有源晶振脚位接法为:1脚悬空,2脚接地,3脚输出,4脚电压。无源晶振 无源晶振也称为晶体谐振器,晶振脚位通常以2脚跟4脚居多,无源晶振在电路中需要借助外部电路起振,自身无法起振。无源晶振一般都是接入两个脚,虽然有一些无源晶振有四个脚,但是接入电路时还是跟两脚的无源晶振一样。无源晶振加上外部电路...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 晶振 贴片无源晶振 晶体谐振器 振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-03-24 17:23:00
- 深度好文!电路板上的晶振坏了怎么办
- 如今的电子科技时代,我们越来越离不开生活中的智能电子产品,尤其是手机,几乎成了每日的必需品。假设你一天都不碰手机,恐怕会有诸多不便。而手机却依赖它,一颗小小不显眼的晶振,决定了整块电路板的"生死"。如果它不运作,整个系统就会瘫痪,在行业中被人们堪比为电路板的心脏。晶振停振:晶振是各板卡的"心跳"发生器,选择好的晶振,保障线路板的经久耐用性。然而难免会碰到晶振停振的问题。晶振的作用就是向显卡、网卡、主板等配件的各部分提供基准频率,它是时钟电路中最重要的部件。晶振就像个标尺,工作频率不稳定会造成相关设备工作频率不稳定,自然容易出现问题。在实际应用中,遇到晶振停振,要结合实际情况和产品规格。大量晶...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 晶振 晶体谐振器 电路板晶振 振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2020-12-02 09:47:00
- 码住!晶振在电路中的符号
- Co——静态电容和支架引线等分布电容之和,一般约2~5PF。Cq——动态电容,表征晶体的弹性,值很小,在10﹣²pF以下。Lq——动态电感,表征晶体的质量,值较大,在几十mH~几百H。rq——动态电阻,机械摩擦和空气阻尼引起的损耗,阻抗很小,几~几百欧Ω。Lq1、Cq1、rq3——晶体基频等效电路。CLq3、Lq3、rq3——晶体三次泛音等效电路。
- 所属专栏: 技术交流 标签: 晶振 晶振技术 晶振电路 晶振符号 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2020-08-11 17:52:00
返回